线性测量盘组件

这是线性测量盘的示例,表格中解释了线性测量盘上的组件。
LinearGauge
组件
描述
number1
报警指示器。当过程变量达到或超出阈值时,将显示此消息。
number2
目标值和容错范围
number3
设置点。它是过程变量的预期目标值。
number4
控制限值。这是预定义的限值,可通过防止出现警报情况来帮助确保安全高效的操作。
number5
值指示器
number6
阈值。当值达到或超过预定义的边界时,它会触发视觉警报。
number7
阈值线
number8
网格线
number9
线条
number10
当前值和工程单位
brace1
持续时间
brace2
条形宽度
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal