“线性测量盘属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
输入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。
  • 如果选择
    透明
    ,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 如果选择
    渐变
    ,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
测量盘样式
从列表中选择测量盘样式。
  • 垂直
    :测量盘为垂直式。
  • 水平 B
    :测量盘为水平式,底部有刻度。
  • 水平 T
    :测量盘为水平式,刻度在顶部。
值指示器
选择值指示器的大小。
报警指示器
选择是否显示报警指示器或设置报警指示器的大小。在当前值达到或超过阈值时显示。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为边框的颜色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
  • 如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
  • 如果背景样式为渐变,则单击可启动
    渐变填充
    对话框以配置渐变填充。
对于具有
实线
以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。只有在未选中
边框使用背景色
时,此颜色才会在运行时显示。
值指示器颜色
此字段显示值指示器(线性测量盘边上的一个三角形)的当前颜色。单击可选择其他颜色。
小贴士: 值指示器颜色决定了迷你图的线条颜色。
下表显示了
常规
选项卡中
刻度尺设置
下的选项。
选项
描述
轮廓颜色
选择线性测量盘刻度尺轮廓和刻度的颜色。
显示刻度
选择此复选框以显示线性测量盘上的刻度。
主要刻度
指定主要刻度的数量。
小贴士: 刻度尺上的主要刻度数量决定了迷你图中的网格线数目:如果测量盘是垂直的,则为水平网格线;如果测量盘是水平的,则为垂直网格线。
次要刻度
选择次要刻度的数量。
显示图例
选择此复选框以显示主要刻度上的图例。
字段长度
选择刻度图例的字符长度。
小数位
输入小数点后显示的位数。
字体
和
大小
选择刻度图例的字体类型和大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal