“线性测量盘属性”-“迷你图”选项卡

下表显示
线性测量盘属性
中
迷你图
选项卡的各项选项。
选项
描述
启用迷你图
选中此复选框可显示迷你图,即显示在线性测量盘旁边的简单折线图。迷你图显示当前值的历史记录,直观地表示一段时间内的近期趋势。
条形宽度
(垂直线性测量盘)或
条形高度
(水平线性测量盘)
输入线性测量盘条形宽度或高度的像素数,具体取决于线性测量盘是垂直式还是水平式的。
小贴士: 要隐藏该条形,请将条形宽度设置为零。
线条宽度
键入线条宽度的像素数。
小贴士: 值指示器颜色决定了迷你图的线条颜色。
持续时间(秒)
输入迷你图持续时间(以秒为单位),范围为 5 到 600。
网格线样式
选择是否显示网格线或选择网格线的样式。
X 轴网格线
(垂直线性测量盘)或
Y 轴网格线
(水平线性测量盘)
选择垂直网格线或水平网格线的数量,具体取决于线性测量盘是垂直式还是水平式的。
小贴士: 刻度尺上的主要刻度数量决定了迷你图中的网格线数目:如果测量盘是垂直的,则为水平网格线;如果测量盘是水平的,则为垂直网格线。
网格线颜色
指定网格线的颜色。
显示阈值线
选中此复选框以显示阈值线。
小贴士:
只有已启用的阈值才能在迷你图上显示其阈值线。
活动阈值颜色决定了迷你图上阈值线的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal