关于 RecipePlus

配方系统的基本用途是允许用户一次性将一组值写入一组标签。
FactoryTalk View Studio
RecipePlus 系统可用于执行此操作和其他相关任务。
RecipePlus 系统
RecipePlus 包括下列部分:
  • RecipePlus 设置
    - 用于指定配方文件是否为 HMI 工程的一部分,以及运行时存储文件以供检索的位置。
  • RecipePlus 编辑器
    - 用于指定配方成分、配方将使用的数据集和标签集以及配方单元,以创建和编辑配方文件。还可以使用该编辑器比较两个配方文件,或者比较单个配方文件中的数据集和标签集,并确定它们的不同之处。
  • RecipePlus 表对象
    - 用于在运行时显示、修改和保存配方内容。该表还显示配方数据值和配方关联标签中的值之间的差异。
  • RecipePlus 按钮对象
    - 用于在运行时启动配方操作。
  • RecipePlus 选择器对象
    - 用于在运行时从操作员可用的配方列表中进行选择。
配方操作
RecipePlus 系统支持以下运行时操作。在选择器对象中选择了配方单元。
  • 下载
    — 对于选定的配方单元,将数据集中的成分值写入标签集中的标签
  • 上传
    — 对于选定的配方单元,读取标签集中的标签值,并将这些值保存到配方文件中的数据集
  • 上传并创建
    — 对于选中的配方单元,读取标签集中的标签值,并通过将这些值写入新的数据集来创建新的配方单元
  • 保存
    — 将配方表对象中的值保存到选定的配方单元
  • 还原
    — 将选定配方单元的数据集和标签集值加载到配方表对象
  • 删除
    — 从配方文件中删除选定的配方单元
  • 重命名
    — 重命名选定的配方单元
    小贴士:
    • 通过按
      RecipePlus
      按钮来启动以上操作。每个要执行的操作在画面上都必须有一个对应的按钮。
    • RecipePlus
      按钮与 RecipePlus 选择器对象配合使用。因此,画面中必须存在该选择器对象。
    • 由于保存和还原操作涉及 RecipePlus 表对象,因此画面中必须存在 RecipePlus 表对象。
    • FactoryTalk View ME 配方系统主要通过网络使用,如以太网、ControlNet Unscheduled 和 DH+,这些网络允许在控制器中的同一个标签地址读取和写入数据。如果使用单向网络(例如远程 I/O、ControlNet Scheduled 和 DeviceNet I/O),则仅能下载或上传标签集和数据集,而无法同时进行这两项操作。因此,不建议对 RecipePlus 使用单向网络。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal