设置配方单元(“单元”选项卡)

使用
单元
选项卡将标签集与数据集配对,以创建配方单元。
在创建新配方时,将创建一个新配方单元,其默认名称为“单元 1”,并将默认数据集“数据集 1”和默认标签集“标签集 1”配对。
单击单元名称以将其选中。然后,可以编辑选定单元、删除选定单元或在列表底部插入新单元。
选项
  • 单元名称
    单击单元名称以选中该单元。自动选择数据集和标签集作为单元的一部分。
    • 插入
      单击该按钮打开
      插入单元
      对话框。
    • 编辑
      单击该按钮打开
      编辑单元
      对话框。
    • 删除
      单击此按钮可删除选定单元。
      小贴士:
      • 双击单元名称打开
        编辑单元
        对话框。
      • 按
        删除
        键删除选中的单元。
      • 通过单击并按住单元名称来重命名单元。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal