设置 RecipePlus

在运行时,可以将配方文件作为 HMI 工程的一部分,也可以将其存储在其他位置。使用
RecipePlus 设置
对话框指定运行时配方文件的位置。
在设计时,只能编辑 HMI 工程中的配方文件。
重要提示:
  • 如果选择在运行时将配方文件存储在 HMI 工程之外,必须在运行应用之前手动将文件从 HMI 工程移动到所需位置。
  • 如果在
    RecipePlus 设置
    编辑器中选择
    配方文件不是 HMI 工程的一部分
    ,则不要在
    配方文件在运行时所在的文件夹
    文本框中出现的路径中包含 IP 地址。请确保使用计算机名称,而不是 IP 地址。
要设置 RecipePlus
  1. 在
    应用浏览器
    中双击
    RecipePlus 设置
    节点。
  2. 指定配方文件在运行时是否是 HMI 工程的一部分。
  3. 如果配方文件不是 HMI 工程的一部分,则指定其运行时位置。
选项
  • 配方文件位置
    • 配方文件是 HMI 工程的一部分
      如果配方文件在运行时是 HMI 工程的一部分,则选中此单选按钮。配方文件显示在应用程序浏览器中的 RecipePlus 编辑器节点下。HMI 工程中的配方文件夹将命名为 RecipePlus。
      选择此选项后,HMI 工程中的所有配方文件都将包含在 ME 运行时应用程序 (*.mer) 中。这是默认行为。
    • 配方文件不是 HMI 工程的一部分
      选择此单选按钮可在运行时指定配方文件的备用位置。
      单击
      浏览
      按钮浏览到所需位置。在运行时,配方系统将在此文件夹而不是在 HMI 工程配方文件夹中查找配方文件。
      选择此选项后,HMI 工程中的所有配方文件都不会包含在 ME 运行时应用程序中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal