设置常规配方属性(“常规”选项卡)

在
常规
选项卡上,为配方文件指定唯一的运行时名称,并指定状态标签、完成百分比标签和“下载后将运行时配方名称写入标签”。
选项
  • 运行时配方名称
    为配方文件键入唯一的用户友好名称。这是配方选择器在运行时将使用的名称。(该字符串不允许在运行时进行语言切换。)
  • 状态标签
    单击
    浏览
    按钮打开
    标签浏览器
    ,并指定要用作状态标签的标签。或者,如果确定标签名称和地址,则可以输入标签字符串。
  • 完成百分比标签
    单击
    浏览
    按钮打开
    标签浏览器
    ,并指定要用作完成百分比标签的标签。或者,如果确定标签名称和地址,则可以输入标签字符串。
    配方系统在任何配方操作中写入此标签,以显示当前正在处理的成分的完成百分比。
  • 下载后将运行时配方名称写入标签
    单击
    浏览
    按钮打开
    标签浏览器
    并指定在下载后将运行时配方名称和单元名称写入的字符串标签。或者,如果确定标签名称和地址,则可以手动输入字符串标签。
    在下载配方后,配方系统将运行时配方名称写入此标签。您可以使用此标签在图形画面中显示运行时配方名称。
状态标签
状态标签显示配方下载和上传操作的结果:
Operation
状态
标签设置(十进制)
标签设置(十六进制)
Download
启动
1
0x01
成功
2
0x02
出现错误
4
0x04
上传
启动
17
0x011
成功
18
0x012
出现错误
20
0x014
上传并创建
启动
33
0x021
成功
34
0x022
出现错误
36
0x024
删除
启动
65
0x41
成功
66
0x42
出现错误
68
0x44
重命名
启动
129
0x81
成功
130
0x82
出现错误
132
0x84
还原
启动
257
0x101
成功
258
0x102
出现错误
260
0x104
Save
启动
513
0x201
成功
514
0x202
出现错误
516
0x204
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal