关于配方

配方是一组可下载到数据源的关联标签的数字和字符串数据值(成分)。每个成分都分配有一个预设数据值。配方中所有成分的数据值的集合称为数据集。分配给配方中成分的数字和字符串标签的集合称为标签集。成分、数据集和标签集一起存储在配方文件中。
可以为同一成分集创建不同的数据集和标签集对。数据集和标签集的每个配对称为一个单元。每个单元类似于一个唯一配方。在运行时,操作员可以选择适用于当前操作的单元(配方)。
例如,制作全麦面包的面包店可以使用相同的成分和标签集,但根据所需的面包皮类型,可以使用不同的数据集来指定不同的烘烤温度。再比如,您可能希望有多条生产线来烘烤相同的面包。在这种情况下,所有生产线的数据集都可能相同,但是每条生产线中接收配方信息的标签是不同的。使用单元可为同一成分集组合不同的标签集和数据集。
通过
FactoryTalk View
RecipePlus 系统可为每个配方文件创建最多 15,000 个成分、500 个数据集、50 个标签集和 2,500 个单元。可以在开发时创建数据集,在运行时进行编辑,以及在运行时根据标签值创建新的数据集。可将数据集值写入标签,或将标签值写入数据集。
RecipePlus 系统可用于制造食品和饮料,还可用于要一次性显示、编辑、下载或保存多个值的任何应用程序。例如,配方可用于石化和制药工业。在制药工业中,您可以使用配方来设计软包装,从而创建指定放入包装中的纸巾数量或瓶装洗发水的毫升数的配方。
通过单元可组合同一成分集的不同标签集和数据集。
recipe_example
如示例所示,共有三台贴标机。每台贴标机都具有自己的一组标签,这些标签归到一个标签集中。标签集中的每个标签都链接到一个成分。
在配方中,有三种不同的数据集,标签颜色分别为红色、黄色和蓝色。
数据集中的每种数据类型都链接到一个成分。
任何贴标机都可以使用这三个数据集,因为一个单元可用于组合标签集和数据集。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal