设置配方成分(“成分”选项卡)

在
成分
选项卡中,指定成分及其类型、最小和最大值(如果有)、成分所在的数据集以及与数据集相关联的标签集。
该选项卡用作标准电子数据表。如果选项卡中显示的内容较多,则将显示水平和垂直滚动条。
复制和粘贴
可以复制
成分
选项卡的内容并将其粘贴到 Excel 电子数据表或使用
编辑
菜单中的选项将其粘贴到新的配方。当“成分”选项卡打开时,将启用
编辑
菜单。当编辑器的
常规
或
单元
选项卡打开时,
编辑
菜单中的菜单项将被禁用。
小贴士:
  • 隐藏列将包含在剪切、复制、粘贴或粘贴插入操作中。
  • 将
    成分
    选项卡或 Excel 电子数据表中的数据粘贴到新的配方中时,确认要粘贴到的配方包含的列数至少与复制的配方一样多。如果新配方中没有足够的列,则“粘贴”和“粘贴插入”菜单项将不可用。
  • 一个配方文件最多可以有 15000 个成分。但是,
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    或
    PanelView Plus CE
    最多可有 5000 个 HMI 标签。如果您的应用程序要在其中一个终端上运行,请确保配方成分所引用的 HMI 标签不超过 5000 个。在桌面、
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    或
    PanelView Plus CE
    上运行的应用程序最多可使用 15000 个直接引用标签。
选项
  • 成分
    键入成分的名称。例如,可以是糖、硝酸、秘制酱料、55mm 马车螺丝、2x4 橡木等等。
    此属性是可选的。
  • 类型
    指定是应将数据值解析为数字还是字符串。
    如果类型为“数字”,则值(如果有)必须为有效的整数或浮点数。
    如果类型为“字符串”,则值(如果有)可以是任意字符串。“最小值”和“最大值”属性不适用。
    此属性是必需的。
  • 最小
    如果成分类型为数字,则键入在运行时下载配方或在表中编辑成分时,可以写入到标签的最小值。
    可能的范围是 -1.797693E+308 到 1.797693E+308。
    此属性是可选的。
  • 最大
    如果成分类型为数字,则键入在运行时下载配方或在表中编辑成分时,可以写入到标签的最大值。
    可能的范围是 -1.797693E+308 到 1.797693E+308。
    此属性是可选的。
  • 小数位
    如果成分类型为“数字”,则选择在运行时上传或编辑配方文件时可以写入配方文件的小数位数。例如,如果控制器中的标签值为 1.26 且指定的小数位为 1,则保存配方文件时成分值将舍入为 1.3。如果未指定小数位,则将保存 1.26。
    此属性是可选的。
  • 数据集
    在创建新配方文件时,将创建一个名为“数据集 1”的数据集。要重命名或删除此数据集,或者要插入新的数据集,请单击位于
    FactoryTalk View Studio
    框顶部的“配方”菜单。数据集名称的最大长度为 31 个字符。
    在每个成分对应的行中,在
    数据集
    列的单元格中键入数据值。
  • 标签集
    在创建新配方文件时,将创建一个名为“标签集 1”的标签集。要重命名或删除此标签集,或者要插入新的标签集,请单击位于
    FactoryTalk View Studio
    框顶部的“配方”菜单。标签集名称的最大长度为 31 个字符。
    在每个成分对应的行中,在标签集所在列的单元格中插入与数据值关联的标签名称。可以在标签浏览器中键入标签名称或从中选择标签。要打开标签浏览器,单击单元格并按
    Ctrl-T
    ,右键单击单元格并选择
    标签浏览器
    ,或从
    编辑
    菜单选择
    标签浏览器
    。
    小贴士:
    FactoryTalk View ME
    Recipe 系统主要通过网络使用,如以太网、ControlNet Unscheduled 和 DH+,这些网络允许在控制器中的同一个标签地址读取和写入数据。如果使用单向网络(例如远程 I/O、ControlNet Scheduled 和 DeviceNet I/O),则仅能下载或上传标签集和数据集,而无法同时进行这两项操作。因此,不建议对 RecipePlus 使用单向网络。
  • 显示/隐藏列
    单击此框打开
    显示/隐藏列
    对话框,可以在该对话框中选择要在
    成分
    选项卡中显示的列。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal