插入单元

当操作员在
RecipePlus
编辑器中单击
单元
选项卡上的
插入
按钮时,将打开
插入单元
对话框。使用该对话框,通过将现有数据集和标签集进行配对来创建新的单元。
如果单击
插入
按钮时,已经达到了最大单元数,将显示警告并且不打开
插入单元
对话框。
要将单元插入配方文件
  1. 为新单元指定名称。
  2. 从新单元选择数据集。
  3. 从新单元选择标签集。
选项
  • 输入新单元的名称
    默认情况下,新的名称将为单元<
    n
    >,其中 <
    n
    > 表示配方文件一系列单元号码的下一个可用号码。可以接受此名称或为新单元键入唯一名称。(该字符串不允许在运行时进行语言切换。)
  • 选择数据集
    单击向下箭头以打开配方文件中的数据集的列表。单击数据集以选择它并将其名称写入数据集字段。
  • 选择标签集
    单击向下箭头以打开配方文件中的标签集的列表。单击标签集以选择它并将其名称写入标签集字段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal