“编辑单元”对话框中的选项

下表显示了
编辑单元
对话框中的选项。
选项
描述
单元名称
显示在
单元
选项卡中选择的单元的名称。可以将该名称更改为任何未在配方中使用的名称。
该字符串不允许在运行时进行语言切换。
选择数据集
显示用于所选单元的数据集。
单击向下箭头以打开配方文件中的数据集的列表。单击数据集以选择它并将其名称写入数据集字段。
选择标签集
显示用于所选单元的标签集。
单击向下箭头以打开配方文件中的标签集的列表。单击标签集以选择它并将其名称写入标签集字段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal