创建配方文件

配方文件定义配方单元,这些配方单元可将数据值集与标签值集配对,这样,操作员即可在一次操作中将值写入标签。当创建配方文件时,可以定义组成配方的成分、其类型为数字还是字符串、是否存在最大限值和最小限值、各成分的数据值以及将写入各值的目标标签。通过将数据集与标签集相关联来创建配方单元。
使用
RecipePlus
编辑器创建并编辑配方文件。一个 HMI 工程可能包含多个配方文件。
要创建配方文件
  1. 使用下列方法之一打开
    RecipePlus
    编辑器:
    • 如果
      RecipePlus 编辑器
      文件夹为空,请双击
      RecipePlus 编辑器文件夹
      图标;这样便会创建新的配方文件并在编辑器中打开该文件。
    • 右键单击
      RecipePlus 编辑器文件夹
      图标并从
      上下文
      菜单中选择
      新建
      ;此操作会创建新的配方文件并在编辑器中打开该文件。
    • 从
      文件
      菜单中选择
      新建 > RecipePlus
      ;此操作将创建新的配方文件并在编辑器中打开该文件。
    • 在文件夹中右键单击现有配方文件,并从
      上下文
      菜单中选择
      打开
      。
    • 双击文件夹中的现有配方文件。
  2. 在
    属性
    对话框的“常规”、
    成分
    和
    单元
    选项卡中定义配方文件。
    小贴士:
    可同时打开多个
    RecipePlus
    编辑器实例;但一次只能打开配方文件的一个实例。
    当
    RecipePlus
    编辑器打开时,
    FactoryTalk View Studio
    框架顶部的菜单栏将额外包含以下两个菜单:
    编辑
    和
    配方
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal