插入、删除及重命名数据和标签集

使用
配方
菜单来插入新的数据和标签集,删除现有数据和标签集,或重新命名数据和标签集。当打开
RecipePlus
编辑器时,菜单栏上的
配方
菜单可用。
配方
菜单包含以下项:
  • 插入数据集
    选择该菜单项可打开一个对话框,可以在其中指定新数据集的名称。数据集名称的最大长度为 31 个字符。
  • 删除数据集
    选择该项可打开配方中数据集的列表。然后,可以选择一个或多个要删除的数据集。
  • 重命名数据集
    选择该项可打开一个对话框,该对话框带有数据集列表和新数据集名称的文本框。数据集名称的最大长度为 31 个字符。
  • 插入标签集
    选择该菜单项可打开一个对话框,可以在其中指定新标签集的名称。标签集名称的最大长度为 31 个字符。
  • 删除标签集
    选择该项可打开配方中标签集的列表。然后,可以选择一个或多个要删除的标签集。
  • 重命名标签集
    选择该项可打开一个对话框,该对话框带有标签集列表和新标签集名称的文本框。标签集名称的最大长度为 31 个字符。
  • 比较配方
    选择该项以打开“比较配方”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal