搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
用户帐户和用户组
管理用户和用户组帐户相关问题的征兆:
无法禁用或删除特定的用户帐户
无法启用删除的用户帐户
无法添加 Windows 关联帐户
已启用的 Windows 关联帐户显示为已禁用
无法添加用户或组
重新创建删除的帐户,但是不还原权限
没有帐户的 Windows 用户也能获取访问权限
无法授予 Network Directory 完全访问权限
FactoryTalk 故障排除
已启用的 Windows 关联帐户显示为已禁用
我无法添加 Windows 关联帐户
我无法创建帐户,因为该帐户已经存在,但是帐户不可见
我无法禁用或删除特定的用户帐户
我无法启用删除的用户帐户
我单击了“安全”,但是我无法添加用户或组
我从目录中删除了 Authenticated Users 组
没有帐户的 Windows 用户也能获取访问权限
重新创建删除的帐户,但是不还原权限
无法授予 Network Directory 完全访问权限
已启用的 Windows 关联帐户显示为已禁用
我无法添加 Windows 关联帐户
我从目录中删除了 Authenticated Users 组
没有帐户的 Windows 用户也能获取访问权限
无法授予 Network Directory 完全访问权限
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal