我无法禁用或删除特定的用户帐户

为了防止无意地锁定
FactoryTalk Directory
,不能删除最后一个 Administrators 组成员的用户帐户。
如果必须删除全部现有的 Administrator 用户帐户,请创建新的用户帐户并将其分配给 Administrators 组。随后便可删除之前的所有帐户。
重要提示:
Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal