无法授予 Network Directory 完全访问权限

如果使用
FactoryTalk Services Platform
2.50 或更早版本,默认情况下,
FactoryTalk
Network Directory 不允许访问连接到
FactoryTalk
Network Directory 的任何本地计算机上的非
Windows
Administrators 组成员的用户帐户。
要扩展对 Network Directory 的访问权限,可允许任何成功登录
Windows
的用户对 Network Directory 具有完全访问权限。为此,请先将
Windows
Authenticated Users 组添加到
FactoryTalk
Network Directory,然后将 Authenticated Users 组添加到 Network Directory 中的
FactoryTalk
Administrators 组。
重要提示:
对于
FactoryTalk Services Platform
2.51 或更高版本,默认情况下,安装后会将
Windows
Authenticated Users 组添加到 Network Directory 用户组中。允许连接到 Network Directory 的任何本地计算机上的所有用户帐户访问 Network Directory。
要将 Authenticated Users 组添加到 Network Directory
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    。
    转到
    Rockwell Software > FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 在提示选择
    FactoryTalk Directory
    时,选择
    网络
    。
  3. 如果提示登录,则使用管理员用户名和密码登录。
  4. 在
    浏览器
    中,展开
    系统 > 用户和组
    。右键单击
    用户组
    ,然后选择
    新建 >
    Windows
    关联用户组
    。
  5. 在
    新
    Windows
    关联用户组
    对话框中,选择
    添加
    。
  6. 在
    选择组
    对话框中,选择
    高级
    。
  7. 在高级
    选择组
    对话框中,选择
    立即查找
    。
  8. 在
    Windows
    帐户列表中,选择
    Authenticated Users
    ,然后选择
    确定
    。
  9. 在
    选择组
    对话框中,选择
    确定
    。
  10. 在
    新
    Windows
    关联用户组
    对话框中,选择
    创建
    。
  11. 将 Authenticated Users 组添加到
    FactoryTalk
    Administrators 组。
要将 Authenticated Users 组添加到
FactoryTalk
Administrators 组
将 Authenticated Users 组添加到 Network Directory 之后,将 Authenticated Users 组添加到 Administrators 组中:
  1. 在
    浏览器
    中,展开
    系统 > 用户和组
    。右键单击
    管理员
    ,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    管理员属性
    对话框中,选择
    添加
    。
  3. 在
    选择用户或组
    对话框中,选择
    Authenticated Users
    ,然后选择
    确定
    。
    如果
    Authenticated Users
    不可见,请确保已在
    选择用户或组
    对话框底部选择了
    仅显示组
    选项。
  4. 在
    管理员属性
    对话框中,选择
    确定
    。
完成后,Network Directory 将允许任何登录
Windows
的用户对
FactoryTalk
Network Directory 具有管理访问权限。
需要时,可以修改策略设置以允许对系统进行扩展访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal