没有帐户的 Windows 用户也能获取访问权限

如果在
FactoryTalk
系统中有
Windows
关联用户组,可能会发生这种情况。
Windows
关联用户组中的所有用户帐户都可以访问
FactoryTalk
系统。
为了防止
Windows
关联用户组中的某些用户访问
FactoryTalk
系统,请为这些用户创建
Windows
关联帐户,然后为这些用户帐户设置拒绝访问权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal