我无法创建帐户,因为该帐户已经存在,但是帐户不可见

在创建帐户时,如果接收到错误信息提示该帐户已经存在,但是您没有在任何位置看到此帐户,这可能是因为禁用了
在用户列表中显示已删除帐户
安全策略。
要解决此问题,请启用此策略设置。
  1. 在
    浏览器
    中,展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    ,然后打开
    安全策略属性
    。
  2. 在
    帐户策略设置
    下,要
    在用户列表中显示已删除帐户
    ,请选择
    已启用
    。
  3. 选择
    “确定”。
重新创建帐户
所有帐户都是通过唯一的标识符标识的,标识符与帐户名称不同。在删除帐户时,会删除帐户的访问权限,但是不会删除帐户的唯一标识符。这意味着即使创建了同名帐户,新帐户也不会自动获取与旧帐户相同的资源访问权限。
创建另一同名帐户时,还会通过将帐户添加到已定义安全设置的组或在保护资源时为帐户创建权限的方式重新创建帐户的安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal