我无法启用删除的用户帐户

用户帐户一旦删除便无法启用。要阻止用户临时访问帐户,请禁用用户帐户。
安全策略设置
保留已删除帐户的记录
决定了是否可重新创建用户名相同的帐户。如果启用此设置并且删除用户帐户,则可创建同名的用户帐户。如果启用此策略并且删除用户帐户,则不能创建同名的用户帐户,因为其记录仍然存在于系统中。
重新创建帐户
所有帐户都是通过唯一的标识符标识的,标识符与帐户名称不同。在删除帐户时,会删除帐户的访问权限,但是不会删除帐户的唯一标识符。这意味着即使创建了同名帐户,新帐户也不会自动获取与旧帐户相同的资源访问权限。
创建另一同名帐户时,还会通过将帐户添加到已定义安全设置的组或在保护资源时为帐户创建权限的方式重新创建帐户的安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal