重新创建删除的帐户,但是不还原权限

重新创建之前删除的帐户不会恢复之前分配给该帐户的权限。
这是因为所有帐户都是通过唯一的标识符标识的,标识符与帐户名称不同。在删除帐户时,会删除帐户的访问权限,但是不会删除帐户的唯一标识符。这意味着,由于同名的新帐户具有新的唯一标识符,因此不会自动获得与原帐户相同的资源访问权限。
重新创建帐户时,需重新创建帐户的安全设置,为此,可以将帐户添加到已定义安全设置的组,也可以在保护资源时为帐户创建权限。
仅当安全策略
保留已删除帐户记录
已禁用时,才允许使用已删除帐户的名称作为新帐户的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal