已启用的 Windows 关联帐户显示为已禁用

如果在
Windows
中手动启用
Windows
关联用户帐户,则该帐户在
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中继续显示为已禁用。需要将帐户状态重新读入
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
方可正确显示。
要解决此问题:
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    浏览器
    中,右键单击
    Windows
    关联用户帐户,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    属性
    中,选择
    确定
    。此帐户现在显示为已启用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal