我从目录中删除了 Authenticated Users 组

如果将
Windows
Authenticated Users
组从
FactoryTalk
Local Directory 或
FactoryTalk
Network Directory 中删除,可能会发现如果系统未提示用户输入用户名和密码,用户无法登录
FactoryTalk Directory
。
请执行以下步骤添加
Authenticated Users
组。
要添加
Windows
关联用户组“Authenticated Users”:
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    。
    转到
    Rockwell Software > FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 在提示时选择
    FactoryTalk Directory
    ,选择
    本地
    或
    网络
    。
  3. 如果提示登录,则使用管理员用户名和密码登录。
  4. 在
    浏览器
    中,展开
    系统 > 用户和组
    。右键单击
    用户组
    ,然后选择
    新建 >
    Windows
    关联用户组
    。
  5. 在
    新建
    Windows
    关联用户组
    中,选择
    添加
    。
  6. 在
    选择组
    中,选择
    高级
    。
  7. 在高级的
    选择组
    对话框中,选择
    立即查找
    。
  8. 在
    Windows
    帐户列表中,选择
    Authenticated Users
    ,然后选择
    确定
    。
  9. 在
    选择组
    中,选择
    确定
    。
  10. 在
    新建 Windows 关联用户组
    中,选择
    创建
    。
完成时,
FactoryTalk Directory
将识别属于
Windows
组的所有
Windows
验证用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal