我无法添加 Windows 关联帐户

如果使用的计算机从
Windows
域断开,您无法添加
Windows
关联用户帐户或
Windows
关联用户组帐户,直到计算机重新连接到域。
但是,当计算机从
Windows
域断开连接时,任何在计算机与域断开连接之前通过该计算机登录到
Windows
域的用户都可以使用他们的
Windows
关联用户帐户或以
Windows
关联用户组的成员身份登录到
FactoryTalk
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal