搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
常见旧事件记录条目
本地可编程控制器通信命令 (PCCC) 错误是请求方找到的错误。远程 PCCC 错误是响应器找到的错误。
本部分介绍最常见的旧事件记录条目。
FactoryTalk Linx 的故障排除工具
无法缓存将 x 写入 y
y 中的数据表 x 太小或缺失
从 y 读取 x 时出现本地 PCCC 错误 0xNN
将 x 写入 y 时出现本地 PCCC 错误 0xNN
从 y 读取 x 时无确认
将 x 写入 y 时无确认
将 x 读取到 y 时违反权限
从 y 写入 x 时违反权限
从 y 读取 x 时出现远程 PCCC 错误 0xNN
从 y 读取 x 时超时
将 x 写入 y 时超时
FactoryTalk Directory 事件记录 (Diagnostics Viewer)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal