远程 I/O (RIO) 错误消息

RIO 错误消息可通过三种方式显示:
  • 作为 RIO 编辑器属性页面上的弹出错误记录。
  • 作为文本文件(在尝试使用导入功能后)。
  • 作为
    FactoryTalk Diagnostics
    事件
    记录中的一个条目。
RIO 配置工具可能显示以下错误消息:
代码
错误消息
00000001
初始值超出范围错误。
00000002
指定的位无效。
00000004
别名初始值超出范围或类型不匹配。
00000008
长度无效。
00000010
名称无效。
00000020
指定类型无效。
00000040
指定地址无效。
00000080
指定组无效
00000100
指定机架范围无效。
00000200
块传输大小无效。
00000400
模块控制字节导入定义。
00000800
模块控制字节重复。
00001000
指定扫描器无效。
00002000
别名重复。
00004000
已超出最大机架数。
00008000
已超出最大块传输数。
00010000
模块控制字节无效,可能是因为删除了机架或组所导致。
00020000
共享模块控制字节元素的长度不相等。
00040000
共享模块控制字节元素的访问权限(读/写)不相等。
00080000
值超出范围,已被配置工具纠正。
04000000
RIO 指定位长度无效,
FactoryTalk Diagnostics
记录中显示的 <别名、组、机架或块传输名称/编号>。
08000000
检测到 RIO 别名重叠冲突。
80000000
配置无法进入联机模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal