预定义条目

预定义条目为计数器或字符串,可访问
FactoryTalk Linx
中用于诊断的信息。预定义条目可以是内部的或者外部的。
数据提供程序提供的内部预定义条目可访问
FactoryTalk Linx
中包含的内部信息,并且不需要读取。有四种类型的预定义条目:
  • ControlLogix
    预定义条目
  • CIP I/O 预定义条目
  • 远程 I/O 预定义条目
  • Unsolicited Message 预定义条目
外部预定义条目需要进行读取以检索控制器中的信息。无法优化读取,这表示在扫描某个条目时会生成一个发送到控制器的单独的数据包。如果要对这些条目进行扫描,确保配置适当的轮询速率,以免系统带宽消耗过多。
快捷方式以任何客户端请求的最快轮询速率进行扫描。如果需要诊断数据的速率与控制器中实际数据的速率相同,可以为诊断条目创建单独的快捷方式,以帮助减少发送到控制器的数据包数量。
小贴士:
预定义条目也可以在
FactoryTalk View
应用程序中用作数据项标签。
使用
标签浏览器
访问预定义条目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal