FactoryTalk Directory 事件记录 (Diagnostics Viewer)

在启用了
FactoryTalk
的自动化系统中,
Rockwell Automation
软件产品监控系统活动并生成详细的诊断消息。同时,
FactoryTalk Diagnostics
会从整个分布式系统的所有涉及产品收集这些消息,并将它们传递到每台计算机上的“本地记录”(也称为事件记录)。
如果遇到问题,您可以检查记录中导致问题的事件,以协助确定原因。或者,可以对记录进行监控以确定潜在问题并在问题发生前采取纠正措施。
要查看记录到本地记录的消息,可打开报警服务器所在的计算机上的
FactoryTalk Diagnostics
Viewer
。
用户可以:
  • 从
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    中打开
    Diagnostics Viewer
    。从
    工具
    菜单中,单击
    FactoryTalk Diagnostics
    > Viewer
    。
  • 从 Windows“开始”菜单中打开
    Diagnostics Viewer
    :
    开始 > 所有程序 > Rockwell Software >
    FactoryTalk
    工具 > Diagnostics Viewer
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal