在 FactoryTalk 应用程序中进行运行时更改

可以在应用程序运行时向其传输的对开发环境所作的更改通常称为运行时编辑。
运行时编辑可分成四组:
  • 立即生效的编辑
  • 进行非中断操作(如重新打开图形画面)后才能生效的编辑
  • 进行中断操作(如重新启动服务器或运行时客户端)后才能生效的编辑
  • 立即产生不利影响的编辑
可能导致不利影响的编辑包括:
  • 编辑托管
    FactoryTalk Linx
    或 OPC 服务器的计算机名称
  • 编辑
    FactoryTalk Linx
    服务器的冗余属性
  • 删除服务器(OPC、
    FactoryTalk Linx
    或 HMI)
  • 删除区域
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    快捷方式信息
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    “通信”选项卡的内容
  • 在
    FactoryTalk View SE
    显示客户端运行并显示
    FactoryTalk Alarms and Events
    信息时禁用
    FactoryTalk Alarms and Events
    支持
如果在开发环境中进行的编辑会对运行时系统造成不利影响,
FactoryTalk
将发出警告。
如果通过对话框进行更改,则此警告图标 警告图标 将出现在可进行编辑的组件旁边。将光标悬停在该图标上会显示以下警告消息:“在运行时修改此数据可能会导致意外结果。”
如果通过菜单项进行编辑,则会在单击菜单项时显示警告消息。
看到该图标或警告消息时,表明如果在应用程序运行时进行更改,将导致以下一项或多项不利影响:
  • 一个或多个运行时客户端(例如,
    FactoryTalk View SE
    显示客户端)可能无法作出响应(例如,对鼠标输入无响应)。
  • 一个或多个运行时客户端可能停止显示正确的数据(例如,无法在客户端中显示更改的标签值)。
  • 一个或多个
    FactoryTalk View
    进程失败或停止响应。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal