“CIP I/O 验证”对话框

如何访问此对话框?
当编辑、保存或加载配置时,会对数据进行验证。
CIP I/O 验证
对话框将显示错误的严重性级别、以十六进制格式显示的错误代码、错误的描述以及在 I/O 配置树状目录中的位置。如果发生多个错误,则相关错误消息将按错误发生顺序在对话框中列出(最先发生的错误将显示在列表的最上面)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal