ControlNet I/O 故障排除

务必了解“ControlNet I/O 配置”和
FactoryTalk Linx
从远程 ControlNet 设备(例如,通过 1756-CNB 模块访问的
ControlLogix
控制器)访问数据的配置之间的区别。
在 ControlNet I/O 配置中,通信接口卡(台式计算机使用 1784-PKTCS,
PanelView Plus
设备使用 2711P-RN15S 和 2711P-RN15C)以物理方式附加到运行
FactoryTalk Linx
服务器的主机计算机上。此 ControlNet 通信接口卡可由
RSNetWorx for ControlNet
配置为在 ControlNet 网络上交换 I/O 数据,而
FactoryTalk Linx
被配置访问存储在以本地方式附加的 ControlNet 通信接口上的 I/O 数据。
在 ControlNet I/O 配置中,
FactoryTalk Linx
本身不会生成导致在 ControlNet 网络上发送数据包的请求。它将访问位于以本地方式连接到主机计算机的通信接口上的 I/O 数据。
如果使用 ControlNet I/O 时遇到问题,请务必隔离问题。请依次检查以下各项以隔离问题根源:
  1. ControlNet 配置
  2. FactoryTalk View ME
    配置
  3. FactoryTalk Linx
    小贴士:
    故障排除指南中假定使用的是
    ControlLogix
    控制器,但其内容与
    RSLogix
    及
    SLC 500
    控制器故障排除指南的内容类似。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal