导入远程 I/O (RIO) 文件

导入
选项可用于选择要与当前配置合并的导入文件。
执行合并/导入操作之前,请注意以下事项:
  • 扫描器类型必须与 RIO 配置关联的扫描器类型相匹配。
  • 机架、模块、块传输和别名的所有规范和定义必须符合当前配置。如果导入数据不正确,可能会被拒绝。如果发生错误,则会生成一个文本文件,其中包含与配置关联的错误代码。
  • 如果导入的配置包含无法解析的 MCB 引用,将使用以下图标在配置中对这些引用加以注明:警告图标
导入远程 I/O 文件
  1. 展开远程 I/O 驱动程序,右键单击 RIO 数据项,然后选择
    配置 RIO
    。
  2. 在
    RIO 配置
    编辑器中,
    右键单击
    某个 RIO 节点。
  3. 从上下文菜单中选择
    导入
    。
  4. 选择要导入的文件,单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal