“服务设置属性”-“策略设置”选项卡

如何打开“服务设置属性”对话框?
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio 的
    浏览器
    窗口中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略 > FactoryTalk Alarms and Events
    。
  2. 双击
    服务设置
    。
使用
服务设置属性
对话框中的
策略设置
选项卡更改两个报警 Web 服务的默认端口。Web 服务可在 FactoryTalk 系统状态门户上提供报警和事件信息。
几乎不需要更改这些设置。只有在默认端口正被其他应用程序使用时,为了避免端口冲突,才需要更改这些设置。
下表提供了这些设置的说明。
设置
描述
报警 Web 数据提供程序服务
指定用来访问报警 Web 数据提供程序服务的通信端口。默认端口为 21027。
报警 Web 数据提供程序服务为基于 Web 的应用程序提供对报警和事件数据提供程序的访问。
报警 Web 服务
指定用来访问报警 Web 服务的通信端口。默认端口为 7150。
基于 Web 的应用程序将报警 Web 服务用于报警和事件数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal