定义系统范围内报警设置

使用
系统设置属性
对话框中的
常规
选项卡指定应用于
FactoryTalk Directory
中所有
FactoryTalk
报警服务器的报警设置。
要定义系统范围内报警设置
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    FactoryTalk
    浏览器窗口中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略 >
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
  3. 双击
    系统设置
    ,打开
    系统设置属性
    对话框。
  4. 在
    处理特殊事件
    区域,选中复选框以选择要发送至事件记录的事件。
  5. 在
    向客户端发送事件前先缓冲
    区域,指定报警服务器将使用哪些限值来确定何时向
    FactoryTalk Alarms and Events
    客户端对象发送已缓冲事件数据。
  6. 在
    分配报警优先级
    区域,指定各优先级范围下限的整数值。指定的值中不能有间隔或相互重叠。
  7. 完成更改后,请单击
    确定
    关闭对话框并应用设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal