定义系统范围内的严重性设置

使用
严重性设置
对话框中的
策略设置
选项卡指定:
  • 应用于由
    FactoryTalk Linx
    生成的控制器状态报警的严重性设置。
  • 操作员操作报警时记录为审核消息的跟踪事件。
要更改各报警的严重性设置,对于基于设备的报警可使用
Logix Designer
应用程序,对于基于标签的报警可使用标签报警和事件服务器上的“报警和事件设置”编辑器,对于 OPC UA 报警可使用
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector。
要定义系统范围内严重性设置
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    FactoryTalk
    浏览器窗口中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略 >
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
  3. 双击
    严重性设置
    。
  4. 根据需要定义系统范围内的严重性设置。
  5. 完成更改后,请单击
    确定
    关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal