控制器状态报警

Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 生成与
Studio 5000
控制器相关的诊断报警。命名的快捷方式在
FactoryTalk Directory
或
FactoryTalk View
SE 中配置,用于表示设备服务器与
Studio 5000
控制器之间的通信。
如果对引用控制器的快捷方式启用了
FactoryTalk Alarms and Events
,则会创建一个与快捷方式同名的
控制器状态报警
。控制器状态报警指示与控制器的连接或控制器的状态存在问题。
在下列情况下,控制器状态报警转为
报警中
状态:
  • 无法连接到控制器。
  • 由于没有程序或未下载程序而无法获取控制器中包含的报警列表。
  • 无法订阅控制器中的一个或多个报警,因为控制器没有足够的内存来创建订阅。
  • 与控制器的连接丢失。
  • 控制器切换至编程模式。
  • 程序下载。
  • 不可恢复的程序故障。
  • 可恢复的程序故障。
对于控制状态报警,报警消息不可由用户配置,其严重性在
严重性设置属性
(“策略设置”选项卡)对话框中配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal