配置报警邮件规则

配置SMTP策略后,可以配置报警邮件规则。 这些规则使用优先级和范围作为标准,用于发送应用程序中活动警报的电子邮件通知。 触发这些警报后,包含报警详细信息的电子邮件通知将发送给指定的收件人。
小贴士: 报警电子邮件使用应用程序的默认语言。
前提
在
系统 > 策略 > 系统策略
中配置 SMTP 策略。
在每台报警服务器计算机(SMTP 客户端)上,确保满足以下条件:
  • 所需的端口在防火墙中处于打开状态。
  • 出站防火墙规则中允许位于 C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell 的程序
    RnaAlarmMailServer.exe
    。
配置报警邮件规则
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio
    浏览器
    中,右键单击应用程序,然后选择
    报警电子邮件通知
    。
  2. 在
    电子邮件规则
    窗格中,单击加号 或
    单击添加电子邮件规则
    (如果尚不存在任何规则)。
  3. 为规则命名,添加可选说明,然后单击
    确定
    。
  4. 在
    条件
    下,指定报警优先级和范围作为电子邮件通知的条件。
  5. 在
    收件人
    下,输入收件人的电子邮件。
  6. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal