“系统设置属性”-“常规”选项卡

如何打开“系统设置属性”对话框?
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio
    浏览器
    窗口中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略 > FactoryTalk Alarms and Events
    。
  2. 双击
    系统设置
    。
“系统设置属性”对话框中的
常规
选项卡用于指定应用于
FactoryTalk Directory
中所有报警服务器的报警设置。
下表描述了这些设置及其使用方法:
设置
描述
处理特殊事件
该区域中的设置用于确定将哪些事件发送至事件记录。
  • 将操作员操作审核消息发送至报警和事件历史记录
FactoryTalk Alarms and Events
生成操作员操作(确认或禁用报警等)的审核消息。始终生成
FactoryTalk
审核事件,而且可将其发送到
FactoryTalk
审核记录和
FactoryTalk Diagnostics
的本地记录。
选中此复选框时,可生成操作员操作的跟踪事件并将其发送到报警和事件历史记录。
  • 将已抑制报警发送至报警和事件历史记录
此设置用于配置是否将抑制报警的报警状态更改记录到报警和事件历史记录中。该设置影响
FactoryTalk
系统中的所有报警和事件服务器。
选中此复选框时,可在报警和事件历史记录中记录已抑制报警的状态变化。
清除此复选框时,可防止在记录中记录这些变化。
  • 仅将活动报警的质量变化发送到报警历史记录
此设置用于配置在报警和事件历史记录中记录报警质量(故障)相关变化的方式:
选中此复选框时,仅将活动报警的质量变化发送至报警历史记录。这样可防止记录被非严重事件填满。
清除此复选框时,将所有报警(活动或其他状态)的质量变化发送至记录。
向客户端发送事件前先缓冲
该区域中的设置用于确定将事件从报警服务器缓冲区发送至
FactoryTalk Alarms and Events
客户端对象的时间。当系统达到在该区域中定义的事件缓冲区大小或事件缓冲时间要求时,会将所有已排入队列的事件发送到关联客户端,如“报警和事件汇总”。先达到的限值将确定将已排入队列的事件发送至客户端的时间。对于事件缓冲的系统范围设置适用于在
FactoryTalk Directory
的所有应用程序中定义的所有报警服务器。
  • 直到发生 x 事件
将事件发送至关联客户端之前,报警服务器排入队列的事件数。设置为 1 到 100 之间的值(默认值是 10)。
  • 或直到经过 x 秒
将事件发送至关联客户端前,报警服务器将事件排入队列的秒数。当第一个事件进入队列时,会启动队列“计时器”。当达到时间值时,会将队列的内容发送至关联客户端。设置为 0.5 到 5.0 秒之间的值(默认值是 0.5 秒)。
分配报警优先级
该区域中的设置用于确定将报警严重性值分配至优先级的方式。可向报警和事件分配特定的严重性值 - 1 到 1000 之间的整数值。严重性值分为四个优先级,对应于以下四个级别:紧急、高、中和低。这样便于对事件进行筛选和排序以及区分紧急程度。
在
低
列填入数值以定义报警优先级设置。设置中不能有间隔或相互重叠。
默认报警优先级设置如下:
  • 紧急优先级 - 下限
    。默认严重性值为 751。
  • 高优先级 - 下限
    。默认严重性值为 501。
  • 中优先级 - 下限
    。默认严重性值为 251。
  • 低优先级 - 下限
    。默认严重性值为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal