“严重性设置属性”-“策略设置”选项卡

如何打开“严重性设置属性”对话框?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,展开
    系统 > 策略 > 系统策略 > FactoryTalk Alarms and Events
    。
  2. 双击
    严重性设置
    。
严重性设置属性
对话框的
策略设置
选项卡用于指定严重性设置,并将其应用于:
  • 由
    FactoryTalk Linx
    生成的控制器状态报警。
  • 操作员对报警操作时记录的跟踪事件。
要更改各报警的严重性设置,对于基于设备的报警可使用
Logix Designer
应用程序,对于基于标签的报警可使用标签报警和事件服务器上的“报警和事件设置”编辑器,对于 OPC UA 报警可使用
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector。
默认严重性设置
下表列出了一组预定义事件及默认的严重性值。
FactoryTalk Linx
事件
控制器状态报警
设置由
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 生成的控制器状态报警的严重性。
800
跟踪事件
操作员操作
设置当操作员确认、复位、启用、禁用、抑制或解除抑制报警时所记录的跟踪事件的严重性。
100
更改严重性值
  • 要更改严重性值,可单击相应行,然后单击当前严重性值旁显示的箭头。键入严重性值或使用向上和向下箭头键更改值。
将不同严重性范围划入各个优先级类别
  • 为方便筛选和排序事件并区分紧急程度,将严重性值 1-1000 分成 4 组。每个范围与一个优先级类别相关联:紧急、高、中和低。“系统设置属性”对话框用于设置与各优先级类别相关联的严重性范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal