报警优先级和严重性

FactoryTalk Alarms and Events
通过
严重性值
和
优先级类别
对各个报警和事件进行分类:
  • 严重性值.
    基于控制器标签(1 到 1000 的整数)进行分配。
  • 优先级类别.
    包含一系列严重性值。
FactoryTalk Alarms and Events
定义了以下预设值,其中将严重性值分组为低、中、高和紧急优先级类别:
图标
严重性值范围
优先级类别
FTAE_优先级_Low
1 至 250
Low
FTAE_优先级_Med
251 至 500
Medium
FTAE_优先级_High
501 至 750
High
FTAE_优先级_Urgent
751 至 1000
Urgent
在运行时,报警和事件汇总及报警和事件条对象可以按相应优先级排序来显示事件。
针对每个优先级类别,可自定义为您的系统默认定义的严重性范围和值。不过,这样会将更改应用于特定
FactoryTalk Directory
所连接的所有报警服务器。
要在每台服务器上覆盖与每个优先级类别相关的系统级严重性范围:
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    的
    FactoryTalk
    浏览器
    窗口中,右键单击报警服务器,然后选择
    属性
    。
  2. 单击
    优先级和历史
    选项卡。
  3. 选中
    启用服务器分配的优先级
    。
优先级顺序
报警优先级可设为:
  • 每个报警服务器的属性
  • 系统范围内报警策略
报警优先级按下列顺序处理:
  1. 对报警服务器定义的优先级始终高于系统范围内策略设置。
  2. 系统范围内策略设置不能被禁用,如果报警服务器未定义优先级设置,系统范围内设置将保证每个事件都根据其严重性值分配优先级。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal