数据库定义与报警服务器关联

如果希望报警服务器将历史报警和事件数据记录到数据库,则将数据库定义关联到
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
)、
FactoryTalk
标签报警和事件服务器或 OPC UA 服务器。默认情况下,
FactoryTalk Alarms and Events
服务器配置为将历史报警和事件数据记录到数据库。不过,如果数据库未与报警服务器关联,报警服务器将无法记录任何历史报警和事件数据。可以将不同的报警服务器和不同的数据库关联起来,或可以使所有报警服务器将数据记录到同一数据库。
谨记:
  • 如果当前警报服务器尚未关联数据库定义,或者,数据库定义已被删除,则
    定义名称
    、
    服务器名称
    和
    数据库名称
    设置为空。
  • 关联数据库定义后,
    服务器名称
    设置将显示数据库所在的计算机的名称,
    数据库名称
    设置将显示用于记录报警和事件数据的数据库名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal