使用现有 SQL Server 数据库

如果拥有现有
SQL Server
,则可以连接到现有数据库,并使用该数据库存储报警和事件记录。
如果正在使用现有的
SQL Server
数据库,则必须设定正确的设置来记录报警和事件数据。
要配置
SQL Server
的设置,需要:
  • 验证支持的
    SQL Server
    数据库
  • (可选)安装
    SQL Server
    管理工具
  • 配置
    SQL Server
    数据库的混合模式验证
  • 允许使用 TCP/IP 协议远程连接数据库
  • 启用
    SQL Server
    Browser 服务
  • 配置 Windows 防火墙
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal