关联数据库定义与报警服务器

要使报警服务器将历史报警和事件数据记录到数据库,请将数据库定义与
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
)、
FactoryTalk
标签报警和事件服务器或者 OPC UA 服务器关联。
要关联数据库定义与报警服务器。
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,选择
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )、
    FactoryTalk
    标签报警和事件服务器或 OPC UA 服务器。
  2. 右键单击服务器,然后单击
    属性
    。
    • 对于
      FactoryTalk Linx
      设备服务器,在
      FactoryTalk Linx
      服务器属性
      对话框中,单击
      报警和事件
      选项卡。
    • 对于标签报警和事件服务器,在
      FTAE 服务器属性
      对话框中,单击
      优先级和历史
      选项卡。
    • 对于 OPC UA 服务器,在
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector 的
      OPC UA
      选项卡上,转至
      报警设置
      。
  3. 在
    报警和事件历史
    区域下方,选中
    启用历史
    复选框。
    对于 OPC UA 服务器,在
    历史
    记录区域下,选中
    启用历史记录
    复选框。
  4. 在
    数据库定义
    列表中,选择从所选报警服务器接收报警和事件的数据库定义。
  5. 在
    缓存文件路径
    文本框中,指定报警和事件历史缓存文件 (*.rsl) 的本地(非 UNC)目录路径,确保关联性并防止网络断开连接。默认为 c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Rockwell\Alarms。
    如果使用非默认缓存文件路径,则必须为
    LOCAL SERVICE
    用户授予对该路径的完全访问权限,才能允许进行更改。
  6. 在
    记录语言
    中,选择记录消息时要使用的一种或多种语言。
    如果要将一种语言指定为默认记录语言,请选择该语言旁边的单选按钮。
  7. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal