SQL Server Express

FactoryTalk Alarms and Events
使用
SQL Server
作为记录报警和事件数据的数据库引擎。
  • 如果不需要或不希望使用现有的
    SQL Server
    数据库,则可以安装已启用正确功能的
    SQL Server
    2022 Express。
  • 如果已经安装
    SQL Server
    ,则可配置数据库以记录报警和事件记录信息。配置时,请遵循
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    中“使用现有
    SQL Server
    数据库”部分的配置说明。
数据库可以安装在用于托管其他
FactoryTalk
服务器的同一计算机上,也可以安装在单独的计算机上。根据系统大小,可以选择使用单独的计算机作为专用记录计算机来减轻处理工作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal