数据库定义

数据库定义是对存储 FactoryTalk Alarms and Events 数据的数据库的单一引用。在 FactoryTalk Directory 中保留用户定义的数据库定义(及其关联的属性)列表。在
数据库连接属性
对话框中,可以使用此列表为每个报警服务器指定不同的数据库定义。
数据库定义指定数据库的连接信息并创建所需数据库对象。
使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中的数据库定义时:
  • 保证拥有添加、编辑和删除数据库定义的
    FactoryTalk Security
    权限。
  • 每个数据库定义存储在
    FactoryTalk Directory
    中,可供系统中多个报警服务器共享。数据库定义类似于数据源名 (DSN),这是因为它们均定义连接数据库所需的属性。但与 DSN 不同的是,数据库定义还包括其他属性。
  • 每个报警服务器指定要用的数据库定义。
  • Archiver 服务器和
    FactoryTalk
    报警和事件记录查看器都会使用数据库定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal