存档和检索历史报警和事件数据

存档历史报警和事件数据
要存档历史报警和事件数据,必须指定要用于存档数据的目录路径(相对于存档报警和事件数据的计算机)以及存档前报警和事件数据须经过的时间。所有存档文件均存储在该位置。格式为数据库定义名称和 yy/mm/dd 格式的日期再加上 *.sql 扩展名(例如:moose010106.sql)。在
数据库连接属性
对话框的
报警大小管理
选项卡中指定这些选项。
小贴士:
指定用于存档报警和事件数据的目录路径时,请勿使用统一命名约定 (UNC) 路径或映射的网络驱动器,它们不受支持。必须指定一个位于存档计算机上的本地目录。
根据指定的大小限制(天数),每次进行存档时都会创建一个文件用于捕捉此历史报警和事件数据。在每天 1:00 AM 进行存档,存档超出指定天数限制的报警和事件数据。此存档文件的格式为通过 SQL 命令“INSERT INTO X VALUES Y”生成的一系列单独记录,这样,此历史报警和事件数据之后便可重新合并到数据库中。有关在结果集中筛选报警和事件数据的详细信息,请参见
SQL Server
用户文档。
检索历史报警和事件数据
可运行标准查询从数据库检索历史报警和事件数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal