审核和诊断消息

除了历史报警和事件消息外,
FactoryTalk Alarms and Events
还生成两种其他类型的消息,用于记录:
  • 审核消息。
  • 诊断消息,其中包括系统生成的信息、警告和错误消息。
审核消息
当操作员与报警交互时,
FactoryTalk Alarms and Events
会生成
审核
消息
。示例:操作员确认报警和事件汇总中的报警,这将创建一条审核消息。
FactoryTalk Diagnostics
将所有审核消息发送至诊断本地记录和
FactoryTalk
审核记录,以供与 FactoryTalk AssetCentre 软件搭配使用。
下列操作会生成审核消息:
  • 在基于标签的报警服务器中添加、修改、删除报警定义或消息。
  • 启用、禁止、确认、重置、抑制或解除抑制报警。
  • 通过写入控制标签成功执行报警操作。
  • 通过导入操作更改标签式报警服务器的配置。
  • 更改报警服务器或数据库定义的属性。
  • 更改安全设置。
诊断消息
在
FactoryTalk
系统中,
Rockwell Automation
软件产品监控系统活动并生成详细的
诊断
(信息、错误和警告)
消息,以将常规操作和系统错误的相关信息通知给操作员和工厂工程师。
FactoryTalk Diagnostics
从整个
FactoryTalk
系统中的所有相关产品收集这些消息,并将这些消息传送至每台计算机上的诊断本地记录和诊断 ODBC 记录。
下列操作会生成诊断消息:
  • 复位对锁定报警的操作失败。
  • 写入控制标签失败,因为用户没有相应的安全权限。
  • 丢失与报警和事件历史数据库的连接。
  • 丢失与冗余服务器的连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal