FactoryTalk Alarm and Event Historian

FactoryTalk
报警和事件历史组件用于定义并管理报警和事件服务器与记录目标之间的数据库定义。可以将历史报警和事件记录到现有
SQL Server
数据库,也可以安装
FactoryTalk View
SE 或
FactoryTalk Linx
随附的
SQL Server
Express 版本。
存档的报警和事件数据可在
FactoryTalk
报警和事件记录查看器中存储和查看。要使用
SQL Server
查看历史报警和事件数据,可以对
SQL Server
数据库视图执行自定义查询。
FactoryTalk
报警和事件历史组件
小贴士:
FactoryTalk
报警和事件历史组件随
FactoryTalk Alarms and Events
系统标准客户端和服务器一起安装。这些组件还可随
FactoryTalk View
SE 或
FactoryTalk Linx
自动安装。
FactoryTalk
报警和事件历史包含众多组件,这些组件用于配置和存储报警和事件数据:
  • FactoryTalk
    报警和事件历史组件需要在计算机上安装
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本。
  • FactoryTalk
    报警和事件历史组件支持多个不同类型的数据库。
  • 系统中的每个报警服务器都引用一个数据库定义。多个服务器可引用相同的数据库定义。
  • FactoryTalk
    报警和事件历史服务将每个报警服务器的报警和事件数据发送到相应的数据库以供记录。
  • FactoryTalk
    报警和事件记录查看器或标准数据库工具可获取和显示多个数据库中的报警和事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal