管理逻辑名称

自版本 2.10 起,
FactoryTalk Services Platform
支持逻辑名称。逻辑名是标识控制网络或设备的别名。可以使用逻辑名称提供较短或更直观的名称,用于标识设备,而无需使用网络相对路径。逻辑名也会更改设备继承安全权限的方式。具有相同逻辑名称的控制设备在不同控制网络和不同计算机中共享安全权限,不需要使用相同的驱动器名称,也不需要位于相同的网络路径中。
在 RSLogix 5000 版本 12.00 或更高版本中为 ControlLogix 控制器配置安全之前,应先在
FactoryTalk Administration Console
中定义逻辑名称。对于所有其他类型的控制硬件,选择安全设置是与逻辑名称关联,还是与网络相对路径关联。
逻辑名称可以是分配给区域或应用程序的资源分组的一部分。如果逻辑名称分配给区域,则会继承该区域的安全权限。如果使用逻辑名称来保护资源,将增加在 FactoryTalk Directory 服务器和每个 FactoryTalk Directory 客户端之间必须同步的缓存大小。
小贴士:
我们建议您使用权限集来提高 Studio 5000 Logix Designer 版本 28.00 或更高版本中 FactoryTalk Directory 缓存同步的效率。
从版本 21.00 开始,RSLogix 5000 命名为 Studio 5000 Logix Designer。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal