设备属性

对于
网络和设备
树中显示的控制硬件,可使用
设备属性
:
设置
描述
设备路径
显示设备的网络相对路径。此设置为只读。
逻辑名称
将设备与逻辑名称关联。选择逻辑名称以查看与该逻辑名称关联的区域。该区域表示逻辑名称所属的资源分组。请执行以下操作之一:
  • 要创建新的逻辑名称,请选择
    <新建...>
    。在
    新建逻辑名称
    中,输入描述性名称,然后选择
    确定
    。
  • 要将设备与现有的逻辑名称关联,或更改与设备相关联的逻辑名称,请在
    逻辑名称
    下选择逻辑名称。
  • 要移除与设备相关联的逻辑名称,请选择
    无
    。安全系统会自动使用与设备的网络相对路径相关联的安全权限。
关联的区域
如果所选逻辑名称是硬件资源分组的成员,该设置将显示逻辑名称继承安全权限的区域。此设置为只读。
移除
要从区域中移除逻辑名称,请选择
移除
。从资源分组移除逻辑名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal