逻辑名称

逻辑名是标识控制网络或设备的别名。可以使用逻辑名提供较短或更直观的名称,用于标识设备,而不需使用网络相对路径。逻辑名也会更改设备继承安全权限的方式。
请考虑以下问题:
问题
回答
为什么使用逻辑名?
  • 具有相同逻辑名的控制设备在不同的控制网络和控制计算机中共享安全权限,不需要同样的
    RSLinx Classic
    驱动器名称或采用相同的网络路径。
  • 为 ControlLogix 控制器配置安全时需要用到逻辑名称。
对于版本 28.00 之前的控制器,要将 Logix 架构控制器绑定到 FactoryTalk Directory 服务器(如果需要),需要逻辑名称。对于版本 28.00 及更高版本的控制器,我们建议您使用权限集。
  • 可以将逻辑名作为具有多个路径的控制设备的别名,以便将设备的每个实例与一组安全权限相关联。
添加逻辑名时会产生什么结果?
  • 在未控制设备添加逻辑名后,在确定访问权限时,安全系统会自动使用与该名称相关联的安全权限,而不是与网络相对路径相关联的安全权限。
  • 定义了新逻辑名称之后,为控制设备创建安全权限。如果不同的计算机具有不同的到设备的相对路径,请确定在网络上每台对该控制设备具有访问权限的计算机上为该控制设备添加了同一个逻辑名。
  • 如果在由网络相对路径识别的控制设备上配置安全,然后为该设备添加逻辑名,则原来的安全权限不会丢失;它们仍然保持与路径相关联,但是不会传输到逻辑名。因此,无法再访问原来的安全权限,因为安全系统会尝试使用名称,而不是路径来访问安全权限。
  • 如果更改控制设备的逻辑名,原来的安全权限仍然保持与第一个逻辑名相关联。为设备重新添加安全权限,以便将它们与新的逻辑名称相关联。
删除逻辑名时会产生什么结果?
  • 如果删除逻辑名,安全系统会自动使用与设备的网络相对路径相关联的安全权限。
  • 删除名称之后,逻辑名和与之相关联的安全权限仍然存在于安全系统中。例如,假设将名称“MyPLC1”分配给计算机 A 和计算机 B 上 Device1,并且每台计算机都有访问 Device1 的不同相对路径。当用户尝试从任一计算机对 Device1 执行操作时,安全系统会检查与“MyPLC1”相关的权限。
    现在假设删除了计算机 A 上的名称“MyPLC1”,但是仍然将其分配到计算机 B 上。如果用户尝试从计算机 A 上对 Device1 执行操作,安全系统就会使用与 Device1 的网络相对路径相关联的权限。如果用户尝试从计算机 B 对 Device1 执行操作,安全系统会使用与逻辑名“MyPLC1”相关联的权限。
  • 请勿删除
    RSLogix 5000
    控制器的逻辑名。因为
    RSLogix 5000
    控制器没有网络相对路径,删除逻辑名会导致意外的结果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal